Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Automation24 nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden !
Ich stimme zuDie Lösung lautet: io-key. Wenn Sie darüber noch nie etwas gehört haben sollten und Sie mehr erfahren wollen, dann lesen Sie jetzt einfach weiter…
Gerne können Sie sich das Produkt auch direkt ansehen:
Wie wird ein io-key eingerichtet?
Ihre Vorteile mit dem io-key im Überblick
Drei Applikationsbeispiele für den Einsatz des io-keys
Mit dem Einzug von Industrie 4.0 und der Trendentwicklung von der „operation technology“ (OT) zu den „internet of things“ (IoT) bzw. „industrial internet of things“ (IIoT), haben sich die industriellen Bedürfnisse gewandelt. Um diese Ansprüche zu erfüllen, ist der io-key entwickelt worden, der beispielsweise vom Sensorspezialisten ifm angeboten wird.
Der io-key stellt eine bahnbrechende Komplettlösung dar, um Sensordaten standortunabhängig über Funk in eine IoT-Cloud zu übertragen, wo sie verwaltet und weiterverarbeitet werden können.
Das Produkt übermittelt die Prozesswerte dabei autark via GSM Mobilfunknetz. Auf diese Weise sind sie zum Beispiel in der Lage erfasste Wertveränderungen in Echtzeit auf Ihrem Desktop oder Mobilgerät zu überwachen und auszuwerten.
Bei Bedarf können Sie die Daten zudem exportieren, sich bei Über- oder Unterschreiten von Grenzwerten per SMS oder E-Mail benachrichtigen lassen und vieles mehr…
io-key Cloud: zahlreiche steuerbare Funktionen auf Ihrem Mobilgerät oder Desktop
Übrigens: wenn Sie einen Alarm eingestellt haben, sendet der io-key beim Erreichen kritischer Werte nicht nur eine Benachrichtigung an Sie, sondern kann auch ein Rückmeldesignal erzeugen. So verlieren Sie keine Zeit und können die betroffene Anlage vor Ort schnell und einfach finden.
Der io-key als all-in-one Lösung kommt insbesondere bei Monitoring-Anwendungen zum Einsatz bei denen es nicht an erster Stelle um Messwertübertragungen in Echtzeit ankommt. Dies ist beispielsweise bei Füllstands- und Temperaturüberwachungen sowie für Pumpen- oder Lüfter-Diagnosen der Fall.
io-key überträgt alle Daten direkt aus dem Prozess heraus
Die Einrichtung des io-key ist denkbar einfach und erfordert weder eine Parametrierung noch eine komplexe Infrastruktur. Auch der indirekte Datenübertragungsweg über eine SPS zu einer Cloud erübrigt sich. Die Informationen werden ohne Datenverlust direkt aus dem Prozess heraus an die Softwareumgebung übermittelt. Die bei herkömmlichen Lösungen anfallenden hohen Anfangsinvestitionen entfallen hierdurch.
Zunächst benötigen Sie ein Mobilfunknetz. Schließen Sie dann einfach das Gerät an eine 24 V Spannungsversorgung an und verbinden Sie es mit bis zu zwei IO-Link fähigen Sensoren über jeweils eine M12 Verbindungsleitung. Nach dem plug and play Prinzip werden dann sofort und ohne Umwege alle verfügbaren Sensordaten und Funktionsmöglichkeiten in der Cloud zugänglich. Überdies zeigt Ihnen die multimandantenfähige Cloud automatisch die passende Anzeige zum angeschlossenen Sensortyp. Auf Wunsch können Sie sich Ihr Dashboard jedoch auch individualisieren.
Automatische Erkennung von bis zu zwei IO-Link Sensoren
Autarke Prozesswertübertragung via GSM Mobilfunknetz
Webbasiertes Dashboard zur Visualisierung & Auswertung
SMS oder E-Mail Alarmierung bei Wertänderungen
Der io-key ist kompatibel mit über 10.000 IO-Link Sensoren von über 200 Herstellern. Dadurch ergeben sich eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Drei dieser Anwendungen stellen wir Ihnen nachfolgend vor.
io-key sorgt für maximale Pumpenleistung
1) In Verbindung mit IO-Link fähigen Schwingungssensoren, können io-keys beispielsweise die Fernwartung und Instandhaltung Ihrer Applikation vereinfachen. Die durch die Sensoren erfassten Vibrationen werden in Echtzeit an die Cloud gesendet und ermöglichen das schnelle Erkennen von normabweichenden Maschinenbewegungen. Dadurch können Sie Präventivmaßnahmen einleiten – bevor es zu einem Anlagenstillstand kommt!
2) Wollen Sie über die Temperatur des Wassers in einem Tank oder Rohr auf dem Laufenden gehalten werden? Dann verbinden Sie den io-key einfach mit einem Temperatursensor und lassen sich über Temperaturveränderungen informieren. Zu heiß oder zu kalt temperiertes Wasser gehören der Vergangenheit an.
Immer die richtige Wassertemperatur dank io-key
io-key hilft Ihnen Leckagen zu erkennen
3) Auch bei der Überwachung von zum Beispiel Silos und Tanks für Druckertinte, Futter und Beton, werden Sie die Vorteile des io-keys zu schätzen wissen! In Kombination mit einem Füllstandsensor können Sie stets für die optimale Füllstandsmenge sorgen. Sinkt die Menge jedoch unter einem kritischen Wert, deutet das auf eine Leckage hin.
Machen Sie Schluss mit unliebsamen Überraschungen wie Maschinenstillständen, Leckagen sowie kostspieligen Reparatur- und Wartungskosten! Die Lösung ist nicht weit: setzen Sie jetzt auf die ortsunabhängige Überwachung mittels io-key und verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil zu traditionell geführten Maschinen und Anlagen.