Steuerungstechnik


Steuerungstechnik: So funktioniert sie

Die Steuerungstechnik ist ein wichtiger Bestandteil der Automatisierungstechnik. In der Steuerungstechnologie bestimmen Eingangsgrößen das Verhalten von Ausgängen, häufig mittels dazwischen geschaltetem Aktor. Anders als in der Regelungstechnik, erfolgt in der Steuerung keine Rückführung der Ausgangsgröße auf den Eingang. Schaltsignale werden in der Steuerungstechnik meist digital beziehungsweise binär verarbeitet. Die Übertragung von Messgrößen wie Druck und Temperatur läuft in der Regel über Analogsignale, wobei auch hier digitale Protokolle immer häufiger den Einzug in die Steuerungstechnik halten, da diese weniger störanfällig sind.

Anwendungsgebiete von Steuerungstechnologie

Steuerungstechnik ist ein relevantes Teilgebiet der Automatisierungstechnik und kommt in fast allen Anwendungen zum Einsatz. Beispiele hierfür sind:

  • Maschinensteuerung in Industrie- beziehungsweise Fertigungsprozessen
  • Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrssignalanlagen
  • Steuerungen in der Gebäudetechnik (z. B. Jalousie- oder Lichtsteuerung)

Grundsätzlich gibt es heutzutage in der Industrie, wie auch im Privatbereich, kaum technische Vorgänge, die ganz ohne Steuerungen auskommen. Dies hat mit den immer komplexer werdenden Anwendungen zu tun, die individuelle Anforderungen an die Technik stellen.

 

Steuerungstechnik bei Automation24

Im Sortiment von Automation24 befinden sich verschiedene Artikel aus dem Bereich Steuerungen, die in den unterschiedlichsten Applikationen zum Einsatz kommen. Dabei garantieren namhafte Marken, wie Siemens mit seinen LOGO! Kleinsteuerungen und den Serien SIMATIC S7-1200 sowie SIMATIC ET 200SP, eine hohe Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Diese kompakten und benutzerfreundlichen Automatisierungslösungen kommen häufig im unteren bis mittleren Leistungsbereich zum Einsatz und finden in jedem Schaltschrank Platz. Zur Steuerung und Überwachung Ihrer Anlagen eignen sich die SIMATIC HMI Bedienpanels mit entsprechender Programmiersoftware WinCC, doch Sie können hier auch alles zum Thema IO-Link-Kommunikationssysteme käuflich erwerben, die zur Anbindung von beispielsweise Sensoren an Automatisierungsprozesse unerlässlich sind.
Praktisch und transparent: Bei Automation24 können Sie sich als gewerblicher Kunde Preise gleich ohne Mehrwertsteuer anzeigen lassen, was den Online-Einkauf noch übersichtlicher macht.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Produkten zur Steuerungstechnik zu Vorteilspreisen.

Wählen Sie jetzt mittels praktischer Produktfilterfunktion die richtigen Artikel für Ihre individuelle Applikation und nutzen Sie die vielen weiteren Shop-Features für einen komfortablen Einkauf.