Schneider Electric

Schneider Electric Logo Sie benötigen hochwertige Schalt-, Schutz-, Antriebs- oder Sicherheitstechnik und bevorzugen dabei einen Hersteller mit langjähriger Erfahrung? Dann sind Sie im Online-Shop von Automation24 perfekt aufgehoben, denn hier finden Sie z. B. ausgewählte Lösungen vom Experten Schneider Electric.
Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von Schneider Electric Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



Wer ist Schneider Electric?

Schneider Electric ist ein französischer Großkonzern, der international für sein breites Spektrum an Produkten aus den Bereichen der Industrie- und Gebäudeautomation sowie der elektrischen Energieverteilung bekannt ist.

Von damals bis heute: so wurde Schneider Electric zum erfahrenen Experten robuster & langlebiger Industrielösungen

Die Anfänge von Schneider Electric gehen zurück auf das Gründungsjahr 1836. Zu dieser Zeit machte sich das Unternehmen als Pionier in Sachen Maschinenbau und Stahlindustrie einen Namen.

Es folgten viele Meilensteine in der Geschichte des Herstellers. Dazu zählt auch die Übernahme von starken Unternehmen wie u .a. Telemecanique Sensors oder Modicon, durch die Schneider Electric seine Expertise und sein Portfolio erweiterte.

Telemecanique Sensors gehört heute nicht länger zu Schneider Electric, sondern agiert eigenständig als Tochterunternehmen der YAGEO Group.

Der erfahrene Hersteller hat sich im Laufe der Zeit immer wieder als Experte für robuste sowie langlebige Lösungen bewiesen und sich dadurch weltweit das Vertrauen vieler Anwender verdient. Insbesondere in der Schwerindustrie erfreuen sich Produkte von Schneider Electric weiterhin großer Beliebtheit, was auf die langjährige Erfahrung im Stahlbau zurückzuführen ist.

Auch die Zukunft hat der Hersteller im Blick und arbeitet stetig an der Weiterentwicklung seiner Produkte. Einen weiteren wichtigen Beitrag für eine bessere Zukunft leistet Schneider Electric darüber hinaus bspw. mit einer klimafreundlichen Produktion und nachhaltigen Verpackungen.

Für welche Branchen eignen sich Schneider Electric Lösungen?

Produkte von Schneider Electric werden in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt, wie bspw. in der:

  • Automatisierungstechnik
  • Motor- und Anlagensteuerung
  • Gebäude-, Installations- und Fördertechnik
  • Sicherheitstechnik

Jetzt Produkte von Schneider Electric bestellen – direkt online bei Automation24!

Im Online-Shop von Automation24 erhalten Sie eine Vielzahl von Produkten vom weltweit bekannten Hersteller Schneider Electric.

So können Sie aus dem Schalttechnik-Bereich Leistungsschütze der Bauformen TeSys D und TeSys K aus der Serie TeSys Deca erwerben.

Passend zur zuletzt genannten Bauform sind auch passende Hilfsschütze erhältlich. Zur Erweiterung der Kontakte können Sie zudem Hilfsschalterblöcke erwerben. Wenn Sie entsprechendes Zubehör für Leistungsschütze / Hilfsschütze benötigen, werden Sie hier ebenfalls fündig.

Im Bereich der Hauptschalter bietet Automation24 verschiedene Ausführungen der Baureihe TeSys VARIO von Schneider Electric. Die 3-poligen Modelle sind als Einbau- oder Aufbauvarianten erhältlich und ermöglichen eine flexible Integration in industrielle Anwendungen. Je nach Ausführung sorgen abschließbare Drehgriffe und die Schutzart IP65 für zusätzliche Sicherheit und Schutz.

Ergänzend dazu finden Sie bei Automation24 Kompaktleistungsschalter (MCCB) der Baureihe EasyPact CVS von Schneider Electric. Die Geräte verfügen über einen bewährten thermomagnetischen Auslöser, der Schutz vor Überlast und Kurzschlüssen bietet. Dank verschiedener 3- und 4-poliger Ausführungen lässt sich die passende Lösung für unterschiedliche industrielle Anwendungen finden. Zudem überzeugt die Baureihe mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Außerdem bietet Automation24 preislich besonders attraktive Befehls- und Meldegeräte vom Weltmarktführer Schneider Electric an. Sie profitieren von einem breiten Produktangebot in vielen verschiedenen Farben sowie von Ausführungen mit 22 mm Einbaudurchmesser. Wählen Sie zwischen Einzelkomponenten der Baureihe ZB4 aus Metall oder der Serie ZB5 aus Kunststoff. Alternativ können Sie mit der XB4-Familie auch Setartikel aus Metall oder mit Variante XB5 Komplettgeräte aus Kunststoff erwerben.

Zusätzlich finden Sie zur Ansteuerung von Kran- & Hebeapplikationen auch eine passende Auswahl an Hängetastern.

Zudem bietet Ihnen Automation24 modulare Signalsäulen der Serie Harmony XVB7 – die moderne Weiterentwicklung der bewährten XVB-Serie mit optimierter Helligkeit und modernem Design.

Darüber hinaus finden Sie in der Schutztechnik-Kategorie Motorschutzschalter der Serie TeSys GV2 mit Dreh- als auch Tasterbetätigung zur zuverlässigen Bewahrung vor Überlast und Kurzschlüssen.

Alternativ können Sie für den Überlastschutz auch auf die thermischen Überlastrelais der Modelle TeSys LRD und LR2K aus dem Bereich der Überwachungsrelais zurückgreifen.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen im Schaltschrank sind die Motorstarter der Bauform TeSys U aus dem Bereich Antriebstechnik eine gute Wahl. Die Kombination aus einer Kompaktabzweig-Basiseinheit und einer Kompaktabzweig-Steuereinheit ersetzen den gemeinsamen Einsatz von einem Leistungsschütz sowie einem Leistungsschalter und helfen Ihnen dabei bis zu 57 % Platz im Schaltschrank einzusparen.

Wenn Ihnen ein schonender Anlauf und ein kontrolliertes Abbremsen Ihrer Motoren wichtig sind, dann sind die Sanftstarter der Baureihe Schneider Electric Altistart ATS01 und ATS22 des Herstellers optimal für Sie geeignet.

Benötigen Sie darüber hinaus mehr Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment, empfiehlt Automation24 den Einsatz von Frequenzumrichtern. Die Baureihe Altivar 12 Frequenzumrichter ist für einfache Anwendungen konzipiert. Die Baureihe Altivar 320 Frequenzumrichter wartet mit integrierten Sicherheitsfunktionen und erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten auf und die Baureihe Altivar 340 Frequenzumrichter ermöglicht sogar High-Performance-Anwendungen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Baureihen und ihren Eigenschaften sind auch zu finden auf der Seite Schneider Electric Altivar Frequenzumrichter.

Für eine zuverlässige Signaltrennung oder -vervielfachung sind die Koppelrelais von Schneider Electric eine hervorragende Lösung.

Für anspruchsvolle Anwendungen, in denen hohe Schaltfrequenzen erforderlich sind, eignen sich hingegen die langlebigen Solid-State Koppelrelais besonders gut.

Zur zeitlichen Steuerung der Signale bieten sich die robusten Zeitrelais des Herstellers an. Freuen Sie sich über vielfältige Ausführungen, einschließlich multifunktionaler Zeitrelais mit NFC-Ansteuerung, für zahlreiche Steuerungsaufgaben.

Darüber hinaus bietet Automation24 von Schneider Electric auch Relais aus dem Bereich Stromüberwachung und Spannungsüberwachung an. Diese Lösungen dienen der Überwachung und Sicherung Ihrer Energiezufuhr und tragen somit zu einem sicheren Betrieb bei.

Des Weiteren stehen Ihnen zur Überwachung sicherheitsgerichteter Stromkreise in der Kategorie Sicherheitstechnik verschiedene Sicherheitsrelais zur Verfügung.

Mit den universell einsetzbaren Sicherheitsrelais der Baureihe Schneider Electric Harmony XPSU ist es dank der per Drehschalter wählbaren Sicherheitsfunktionen (6 – 10 Funktionen je Sicherheitsrelais) möglich, äußerst flexibel auf unterschiedliche Sicherheitsanforderungen zu reagieren. Dadurch reduziert sich der Lagerhaltungsbedarf für verschiedene Sicherheitsrelais, die ansonsten für diverse Funktionen vorgehalten werden müssten.

Außerdem tragen die Harmony XPSU-Relais dazu dabei, kostspielige Stillstandszeiten zu vermeiden, indem deren Diagnoseausgang umfangreiche Statusinformationen über ein kodiertes Telegramm an den Standardeingang einer SPS überträgt. Diese Informationen werden durch einen Funktionsbaustein für gängige Steuerungssysteme weiterverarbeitet und vereinfachen so Wartungs- und Servicearbeiten.

Grundlegende Sicherheitsfunktionen lassen sich weiter mit den Basic Sicherheitsrelais Harmony XPSB realisieren, die mit vordefinierten Sicherheitsfunktionen ausschließlich auf die angegebene Sicherheitsfunktion ausgelegt sind und keine zusätzlichen Wahlmöglichkeiten bieten.

Zur Ansteuerung von Zuhaltungen bietet Schneider Electric außerdem Stillstandswächter der Baureihe Harmony XPSUVN. Zusätzlich können Sie auch passendes Zubehör erwerben.

Neben den zahlreichen Automatisierungs- und Schutzlösungen ist Schneider Electric zudem weltweit führend im Bereich Energiemesstechnik – einem Gebiet, das aufgrund steigender Energiekosten auch in der Fabrikautomation immer wichtiger wird. Für diese Anforderungen bietet der Hersteller eine vielfältige Auswahl an Energiemessgeräten für die Industrie. Ob Sie hochwertige Energiezähler, Einbau-Multimeter, Netzanalysatoren, Stromwandler oder Panel Server suchen, im Online-Shop von Automation24 werden Sie fündig.

Besonders hervorzuheben sind die PowerTag®-Energiezähler, die zu den kleinsten ihrer Art zählen und sich dadurch ideal für die Nachrüstung bestehender Anlagen eignen.

Um die erfassten Energiesmesswerte effizient auszuwerten, kommen die Panel Server zum Einsatz. Sie dienen als Gateways und verfügen über einen integrierten Webserver zur übersichtlichen Visualisierung der Messwerte – ganz ohne zusätzlichen Programmieraufwand.

Weitere Informationen zur Auswahl der passenden Energiemessgeräte erhalten Sie im Themenspezial "Energiekosten senken – für Unternehmen wichtiger denn je".

Überdies bietet Automation24 1-phasige Schaltnetzteile mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nicht zuletzt ist der zuverlässige Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten von entscheidender Bedeutung. Auch hier ist Schneider Electric mit seinen robusten und nachhaltigen Industriegehäusen eine optimale Wahl. Seit der Übernahme des spanischen Schaltschrankspezialisten Sarel zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Schaltschränken in Europa.

Selbstverständlich sind diese Produkte auch im vielfältigen Sortiment von Automation24 zu finden.

Ob widerstandsfähige Stahl-Wandschaltschränke für Industrieanwendungen oder witterungsbeständige Polyester-Wandschaltschränke für den Außenbereich – für jeden Anwendungsfall steht Ihnen die passende Lösung bereit. Darüber hinaus sind ABS-Gehäuse und Stahlgehäuse in verschiedenen Größen sowie Abzweigdosen für eine saubere Installation elektrischer Leitungen erhältlich.

Abgerundet wird das Angebot durch eine große Auswahl an Gehäusezubehör – von Schaltschrankkühlern und Schaltschrankheizungen für eine optimale Klimatisierung bis hin zu Montageplatten, Schlosseinsätzen, Schaltschranksteckdosen sowie weiterem Montagezubehör.

Doch damit nicht genug! Sie dürfen gespannt bleiben, denn das Sortiment an Lösungen von Schneider Electric wächst kontinuierlich weiter und schon bald dürfen Sie sich auf weitere bewährte Lösungen des Herstellers freuen.

Ganz gleich auf welche Lösung von Schneider Electric Ihre Wahl fällt – auf den reichen Erfahrungsschatz und die hervorragende Produktqualität des Herstellers können Sie vertrauen!

Wenn Sie Ihre Bestellung von Montag bis Freitag, mit Ausnahme von Feiertagen bis 13 Uhr aufgeben, versendet Automation24 verfügbare Ware noch am selben Tag. Freuen Sie sich auf erstklassige Produktlösungen zu schnellen Lieferkonditionen! Wenn Sie Fragen haben sollten, freuen sich die kompetenten Fachexperten darauf Sie zu beraten. Nehmen Sie einfach gerne Kontakt auf.


Diese Themen aus der Automation24-Wissensecke könnten Sie auch interessieren

Not-Halt Maschinenrichtlinie

Not-Halt: Maschinenrichtlinie, Vorschriften & mehr

Not-Halt-Schalter, häufig auch als Not-Halt-Taster bezeichnet, sind zur Gefahrenabwendung im Industriebereich nicht […]

Mehr erfahren

Altivar Machine Frequenzumrichter von Schneider Electric

Altivar Machine Frequenzumrichter

Automation24 ergänzt das Sortiment um drei weitere Frequenzumrichter-Baureihen der weltweit bekannten Serie Altivar Machine von […]

Mehr erfahren

Energiekosten senken – für Unternehmen wichtiger denn je

Energiekosten senken – für Unternehmen wichtiger denn je

Steigende Energiekosten stellen viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Energiemessgeräte helfen, den […]

Mehr erfahren

Schneider Electric Schaltschränke

Schneider Electric Schaltschränke

Schneider Electric Schaltschränke sind jetzt online bei Automation24 erhältlich! Das umfangreiche Programm umfasst Wandschaltschränke, Gehäuse, Schaltschrank-Klimatisierung sowie […]

Mehr erfahren