Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Entdecken Sie jetzt die Zukunft der HMI Bedienpanels im Online-Shop von Automation24: Die brandneuen SIMATIC HMI Comfort Panels von Siemens setzen neue Maßstäbe in Sachen Innovation und Flexibilität. Mit modernster Multitouch-Technologie bieten sie maximalen Bedienkomfort und die verbesserte Hardware gewährleistet eine herausragende Qualität und Zuverlässigkeit. Dank ihrer einfachen Bedienung sind sie die ideale Lösung auch für anspruchsvolle Anwendungen. Steigern Sie Ihre Effizienz jetzt mit den neuen HMI Unified Comfort Bedienpanels von Siemens!
Erhältlich von 7,0 bis 21,5 Zoll
Hohe Leistungsfähigkeit auch für anspruchsvolle Visualisierungen
Gestochen scharf, optimale Lesbarkeit
Sicherheit für Maschinen und Anlagen
Maximaler Bedienkomfort dank Multitouch-Technologie
Siemens präsentiert mit den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanels verbesserte Möglichkeiten für die Kommunikation mit Maschinen und Anlagen. Die Programmiersoftware WinCC Unified verwendet neuste Technologien, um die Effizienz und Leistung in der Prozessvisualisierung zu maximieren. Sie bietet damit nicht nur eine optimierte Benutzererfahrung, sondern auch eine erhöhte Flexibilität und Skalierbarkeit, um den stetig wachsenden Anforderungen in der Automatisierung gerecht zu werden. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken Funktionen ermöglichen die Panels eine präzise und effiziente Steuerung von Prozessen.
Erhältlich sind die SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanels in Größen von 7 bis 21,5 Zoll. Dabei spielt es für den Funktionsumfang keine Rolle, für welche Größe sich der Anwender entscheidet, denn alle Größen bieten dieselbe Anzahl von Hardware-Schnittstellen und Funktionen. Die Wahl beschränkt sich lediglich auf die Bildschirmgröße, die am besten den gesetzen Anforderungen entspricht. So müssen keine Kompromisse gemacht werden und die Panels passen sich den räumlichen Anforderungen des Einsatzortes an.
Abb. 1: SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanels in Größen von 7 bis 21,5 Zoll
Die Leistungsfähigkeit wurde im Vergleich zu älteren Modellen noch einmal deutlich gesteigert. Die Systemlimits wurden mindestens verdoppelt und teilweise sogar verdreifacht. Dies ermöglicht es, nun auch deutlich umfangreichere Applikationen schnell und einfach auf einem einzigen Panel-System auszuführen.
Die Laufzeit basiert auf bewährten, nativen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Dies sorgt nicht nur für eine zuverlässige Leistung, sondern erleichtert auch die Entwicklung und Wartung von Anwendungen erheblich, denn die Panels erfüllen garantiert die gestellten Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit.
So lassen sich auch komplexe und anspruchvolle Visualisierungsideen mühelos in die Realität umgesetzen!
Abb. 2: Modernste Web-basierte Technologien
Abb. 3: Moderne Multitouch-Technologie sorgt für Bedienung so einfach wie bei einem Smartphone
Siemens leitet mit den neuen Panels die nächste Generation von Visualisierungstechnologien ein und bietet zahlreiche Vorteile mit den SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Denn neben technisch ausgereiften Funktionen stehen vor allem auch maximaler Komfort, gestochen scharfe Kontraste und optimale Lesbarkeit im Fokus.
Die kapazitive Multitouch-Technologie setzt neue Maßstäbe in der intuitiven Bedienung. Inspiriert von den besten Eigenschaften moderner Touchscreen-Geräte macht sie das Handling so einfach und angenehm wie nie zuvor. Dies gestaltet die Kommunikation mit Maschinen sowie Applikationen schnell und effizient, sodass die Umsetzung im Fokus stehen kann. Eine schwergängige Bedienung gehört damit der Vergangenheit an.
Die Sicherheit von Maschinen und Anlagen spielt eine wichtige Rolle für Entscheidungsträger. Das proprietäre Betriebssystem, das auf SIMATIC Industrial OS basiert, sorgt für maximale Sicherheit. Dabei ermöglicht es volle Kontrolle, indem es das Deaktivieren oder Deinstallieren unnötiger Schnittstellen und Systemanwendungen ganz nach den vorhandenen Bedürfnissen ermöglicht.
Um die Software immer auf dem neusten Stand zu halten und maximale Datensicherheit garantieren zu können, stehen Sicherheitsupdates und Aktualisierungen für die Firmware im TIA Portal und über das SIMATIC Automation Tool bereit. So können Updates direkt auf die Geräte heruntergeladen und installiert werden. Dies hilft den Stand der Software über lange Zeit aktuell zu halten und unterstützt die Sicherheit von Anlagen und Anwendungen.
Abb. 4: Sicherheit für Maschinen und Anlagen mit SIMATIC Unified Comfort Panels
Abb. 5: Bedienkomfort auch in rauen Umgebungen
Der Komfort ist bei diesen Panels nicht nur eine leere Floskel. Denn die bequeme und intiutive Bedienbarkeit spielte bei der Entwicklung der SIMATIC Panel der neusten Generation eine so zentrale Rolle, dass sie Comfort sogar im Namen tragen.
Selbstverständlich weiß Siemens, dass das Arbeitsumfeld in industriellen Umgebungen speziellen Herausfoderungen unterliegt. So ist die sichere Bedienung mit handelsüblichen Arbeitshandschuhen bereits berücksichtigt. Ebenso unterstützt die intelligente Software beim Erkennen von Fehlbedienungen und sorgt z. B. bei Handballenauflage dafür, dass keine Einstellungen versehentlich geändert oder Maschinenbefehle unbeabsichtigt gegeben werden können.
Die revolutionäre Programmiersoftware WinCC Unified im TIA Portal von Siemens hat ebenfalls ein Upgrade erfahren. Sie ermöglicht zusätzlich die Erstellung von Komponenten, die sowohl auf PC-Systemen als auch auf den SIMATIC HMI Unified Comfort Panels als Teil des WinCC Unified Systems genutzt werden können. So entfallen zeitaufwändige Arbeitsschritte beim Replizieren von bereits erstellten Komponenten und die Projektierung muss nur ein einziges Mal vorgenommen werden.
Darüber hinaus wurde die Software speziell für den Umgang mit großen Datenmengen entwickelt. Denn die verwendung von immer mehr Geräten und größeren Datenmengen sowie die Notwendigkeit, diese Datenmengen auch einer internen oder externen IT zur Verfügung zu stellen, bedeutet für viele Unternehmen eine große Herausforderung. Als Integrationsplattform zwischen diesen Anforderungen bildet WinCC Unified die ideale Schnittstelle.
Abb. 6: WinCC Unfified Software
Die folgenden Videos geben Ihnen noch einmal detaillierten Einblick in Funktion und Philosophie der HMI Unified Comfort Panels von Siemens.
SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanels: Brillante Darstellung
SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanels: Die Zukunft der Visualisierung
SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanels: Modernes User Interface
SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanels: Zukunftssichere Software
Es gibt viele gute Gründe, sich für die SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanels von Siemens zu entscheiden, sei es als Neuanschaffung, als Upgrade oder als Umstieg. Dabei macht Siemens den Umstieg auch noch besonders leicht, denn mit dem Data2Unified Add-In ist es ganz einfach möglich, Projektierungsinhalte in eine WinCC Unified Projektierung zu konvertieren. Maximaler Komfort, gestochen scharfe Kontraste und optimale Lesbarkeit sind damit begleitet von Leistung, Funktionalität und höchstem Komfort für eine optimale Bedienbarkeit. Entscheiden Sie sich noch heute für die Zukunft der Mensch-Maschine-Kommunikation und bestellen Sie Ihr passendes SIMATIC HMI Unified Comfort Bedienpanel von Siemens!
Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie einfach Kontakt auf. Das geschulte Supportteam von Automation24 steht an Ihrer Seite und freut sich darauf, Sie kompetent zu unterstützten.