Wägetechnik

Detaillierte Informationen über Wägetechnik und ihre Anwendungen erhalten Sie hier.
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Alles über Wägetechnik im Online-Shop von Automation24

Wägetechnik spielt eine zentrale Rolle in vielen Bereichen der Industrie, da sie die Grundlage für präzise und zuverlässige Gewichtsmessungen bildet. In automatisierten Prozessen ist es unerlässlich, exakte Gewichtsangaben zu erhalten, um die Qualität und Effizienz der Produktion zu gewährleisten. Aus diesem Grund umfasst Wägetechnik eine Vielzahl von Technologien und Geräten, die Gewichte erfassen, verarbeiten und in die jeweiligen Automatisierungssysteme integrieren. So werden eine nahtlose Steuerung und Optimierung von Prozessen in Echtzeit gewährleistet.

In welchen Industrien und Branchen kommt Wägetechnik zum Einsatz?

  • Produktionslinien
  • Robotertechnik und Förderanlagen
  • Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Füll- und Abfüllanlagen
  • Lagerhaltung
  • Prozesstechnik

In modernen Produktionslinien, die heutzutage meist durchgehend automatisiert sind, sorgt die Wägetechnik für die exakte Dosierung von Materialien und die Überwachung des Produktionsflusses. Dies ist bspw. entscheidend für die Einhaltung von Qualitätsstandards sowie die Reduzierung von Ausschuss.

In der Robotertechnik und bei automatisierten Förderanlagen wird die Wägetechnik hingegen genutzt, um Gewichte präzise zu erfassen und in Echtzeit an die Steuerungssysteme weiterzugeben. Dadurch wird eine genaue Handhabung und Weiterverarbeitung von Materialien und Produkten ermöglicht, was die Effizienz der gesamten Anlage steigert.

Wägetechnik ist außerdem entscheidend in automatisierten Füll- und Abfüllprozessen, wo genaue Mengen abgefüllt werden müssen. Hierbei gewährleistet sie, dass jedes Produkt das exakte Gewicht hat, was sowohl für die Qualitätssicherung als auch für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unerlässlich ist. Dasselbe gilt für die Lebensmittelindustrie, denn präzise Wiegeinstrumente ermöglichen eine exakte Dosierung der Zutaten, was nicht nur die Konsistenz und den Geschmack der Endprodukte gewährleistet, sondern auch dazu beiträgt, dass gesetzliche Vorschriften bezüglich der Inhaltsstoffe eingehalten werden können.

Abb. 1: Lichtschranke im industriellen Einsatz

Abb. 1: Wägetechnik im industriellen Einsatz bei einem automatisierten Förderband

In automatisierten Lagerhaltungssystemen wird die Wägetechnik eingesetzt, um das Gewicht von Lagereinheiten präzise zu erfassen und zu verwalten. Dies ist wichtig, um die Lagerkapazität optimal zu nutzen und eine sichere Handhabung der Waren zu gewährleisten.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass Wägetechnik vor allem eine Rolle in der Prozesstechnik spielt, da sie eine präzise und zuverlässige Erfassung von Masse und Gewicht ermöglicht, die für die Kontrolle und Steuerung von Produktionsprozessen unerlässlich ist. Durch genaue Wägungen können Rohstoffe und Zwischenprodukte in exakten Mengen dosiert werden, was zu einer verbesserten Produktqualität, optimierter Ressourcennutzung und geringeren Abfallmengen führt. Darüber hinaus trägt die Wägetechnik zur Sicherheit in der Produktion bei, indem sie Überladungen verhindert und somit das Risiko von Maschinenschäden sowie Unfällen reduziert. In vielen Industrien, wie der Chemie-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, ist die Wägetechnik daher unverzichtbar, um effiziente, wirtschaftliche und sichere Produktionsprozesse zu gewährleisten.

Wägetechnik bei Automation24 online kaufen

Das Sortiment von Automation24 bietet Ihnen eine breite Auswahl unterschiedlicher Elemente aus der Wägetechnik. Die eigentlichen Wägezellen, auch als Kraftaufnehmer bekannt, stellen dabei eine zentrale Komponente in der Wägetechnik dar und werden zur präzisen Messung von Gewicht und Kraft in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Sie wandeln mechanische Kräfte, die auf sie wirken, in proportionale elektrische Signale um, die dann wiederum zur Auswertung verwendet werden können. In der Prozesstechnik sind Kraftaufnehmer von entscheidender Bedeutung, da sie eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bieten, selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, Vibrationen oder chemischen Einflüssen. Sie kommen in verschiedensten Bereichen zum Einsatz, von der einfachen Tischwaage bis hin zu komplexen industriellen Wägesystemen, etwa in Silos, Tanks oder Förderbändern. Ihre Fähigkeit, kleinste Gewichtsunterschiede zu detektieren, macht sie unverzichtbar für die Qualitätssicherung, die Prozessoptimierung und die Gewährleistung der Produktsicherheit in vielen Industriezweigen. Durch die Integration von Kraftaufnehmern in Ihre automatisierten Systeme können Prozesse effizienter gestaltet und menschliche Fehler minimiert werden.

So sind Biegestab-Wägezellen für ihre hohe Präzision sowie Robustheit besonders geschätzt. Die Biegestab-Wägezellen von WIKA sind dabei speziell für den Einsatz in automatisierten Produktionslinien entwickelt worden, wo sie zur exakten Gewichtserfassung von Materialien und Produkten dienen. Diese Wägezellen sind ideal für den Einsatz in Bereichen, wo Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit unerlässlich sind, wie beispielsweise in der industriellen Verpackung oder bei der Fördertechnik.

Scherstab-Wägezellen sind darüber hinaus für ihre hohe Belastbarkeit und Beständigkeit bekannt. Bei Automation24 finden Sie welche, die von WIKA speziell für schwere industrielle Anwendungen konzipiert sind, in denen hohe Lasten und anspruchsvolle Umgebungen vorherrschen. Sie kommen in automatisierten Prozessen zum Einsatz, bei denen es auf maximale Belastbarkeit und Präzision ankommt, wie bspw. in der Robotertechnik oder in automatisierten Förderanlagen.

Besonders nützlich für Anwendungen, bei denen größere Flächen oder Behälter gewogen werden müssen, sind sogenannte Plattform-Wägezellen. Ebenfalls von WIKA im Sortiment bieten sie die nötige Stabilität und Präzision, um automatisierte Wägesysteme in Füll- und Abfüllanlagen sowie in der Lagerhaltung zu unterstützen. Sie sind dabei ideal, um große Mengen schnell und genau zu erfassen sowie in den automatisierten Prozess zu integrieren.

Die Prozessanzeigen sind entscheidend, um die erfassten Gewichtsdaten in Echtzeit auszuwerten und an übergeordnete Steuerungssysteme zu übermitteln. Der bekannte Hersteller Novus bietet hochpräzise Prozessanzeigen, die speziell für den Einsatz in automatisierten Produktionsumgebungen entwickelt wurden. Sie ermöglichen so eine nahtlose Integration der Wägedaten in Ihre Anlagen und Applikationen, was Ihnen eine exakte Steuerung und Überwachung der Prozesse ermöglicht.

Im Sortiment von Automation24 finden Sie selbstverständlich auch eine Auswahl an passendem Zubehör für Wägetechnik. So finden Sie von Siemens eine breite Palette an Anschlussleitungen und Kabelverschraubungen. Darüber hinaus liefert WIKA Einbaumodule, die die Integration von Wägezellen in bestehende Systeme erleichtern und so eine zuverlässige Datenerfassung sowie -übertragung sicherstellen. Dieses Zubehör kann so entscheidend zur Stabilität und Effizienz der automatisierten Prozesse beitragen.

Optimieren Sie Ihre Automatisierungsprozesse noch heute mit der hochwertigen Wägetechnik von Automation24! Entdecken Sie im Online-Shop eine breite Palette an Wägezellen, Prozessanzeigen und Zubehör von WIKA, Novus oder Siemens. Profitieren Sie dabei von der hohen Präzision und Zuverlässigkeit der Produkte führender Hersteller, die speziell für die Anforderungen der Automatisierungsbranche entwickelt wurden. Bestellen Sie jetzt und sichern Sie sich modernste Wägetechnik für Ihre automatisierten Prozesse – für eine effiziente und präzise Produktion! Bei Fragen nehmen Sie gern Kontakt zu unserem kompetenten Kundenservice auf, der Ihnen in bei allen Fragen und Wünschen gern weiterhilft.