Senseca

Senseca Logo In Sachen Messtechnik suchen Sie nach Innovation und hochwertiger Qualität. Im Automation24 Online-Shop finden Sie Produkte von Senseca, die Ihren Anspruch ideal erfüllen. Überzeugen Sie sich noch heute!
Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von Senseca Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



Wer ist Senseca?

Senseca zählt zu den führenden Herstellern leistungsstarker industrieller Messtechnik. Das Unternehmen vereint das Know-how und die technischen Kompetenzen von fünf traditionsreichen Marken: Greisinger, Honsberg, Martens, Val.Co und Delta OHM. Diese waren bis 2014 unter dem Dach der GHM Group vereint und treten seitdem gemeinsam unter dem neuen Namen Senseca auf.

Diese Bündelung stärkt nicht nur die internationale Ausrichtung, sondern ermöglicht auch eine schnellere und gezieltere Reaktion auf Markttrends und Kundenbedürfnisse.

Branchenlösungen von Senseca für die Automatisierungstechnik

Senseca bietet leistungsstarke Messtechnik für verschiedene industrielle Anwendungen und Prozessumgebungen. Dazu zählen:

  • Maschinen- und Anlagenbau – für präzise Steuerung, Positions- und Prozessüberwachung
  • Automobilproduktion – zur Qualitätskontrolle und Maschinenintegration
  • Prozessindustrie – für Druck-, Temperatur- und Wegmessung in sensiblen Umgebungen
  • Energietechnik und Umwelttechnik – zur Überwachung von Druck, Temperatur und Zuständen
  • Verpackungs- und Lebensmitteltechnik – mit zuverlässigen Sensorlösungen auch für hygienekritische Zonen

Fortschrittliche Messtechnik von Senseca im Online-Shop von Automation24

Bei Automation24 erwartet Sie innovative Messtechnik für unterschiedliche Anwendungen.

So finden Sie in der Kategorie Temperaturregler Temperaturbegrenzer von Senseca, die wahlweise auch als Temperaturwächter eingesetzt werden können. Die Produkte dienen der zuverlässigen Temperaturüberwachung und sind nach EU-Norm EN 14597 zertifiziert. Sie eignen sich zur Überwachung thermischer Prozesse und der Sicherung des Betriebszustands im Störungsfall. In einem Alarmfall wechselt die Displayfarbe von weiß zu rot, wodurch erkennbar ist, dass sich die Temperatur außerhalb des eingestellten Bereichs befindet. Bei Erreichen einer kritischen Temperatur werden die Maschinen und Anlagen abgeschaltet. Damit können zum Beispiel die Temperaturen von Kühl- und Schmiermitteln überwacht und ein kontinuierlicher Betrieb gewährleistet werden.

Darüber hinaus finden Sie im Online-Shop zahlreiche hochwertige und langlebige Schwimmerschalter.

Die Schwimmerschalter SB sind für den vertikalen Einbau bestimmt und übernehmen die Grenzstandüberwachung von Wasser und Ölen. Mit verfügbaren Stablängen von 100 mm bis 500 mm sind sie für Tanks unterschiedlicher Größe geeignet.

Die Schwimmerschalter NM erfüllen dieselbe Funktion, sind aber im Einbau kompakter.

Die Schwimmerschalter RW und RWI werden horizontal eingebaut und sind für die Grenzstandüberwachung von Wasser oder Ölen geeignet. Der Unterschied liegt hier im Material. Der Schwimmerschalter RWI ist aus Kunststoff und damit in der Regel besser geeignet für korrosive Chemikalien, während der Schwimmerschalter RW aus Edelstahl besteht und in der Regel eher für Öle und organische Stoffe genutzt werden sollte, wobei eine Einzelfallprüfung für den genauen Einsatz natürlich immer nötig ist.

Die Schwimmerschalter NW sind ebenfalls für den horizontalen Einbau konzipiert und mit einer Druckfestigkeit von 25 bar besonders für raue Umgebungen geeignet.

Alle Schwimmerschalter nutzen das mechanische Prinzip zur Messung und verfügen über einen Reedschalter, sodass angeschlossene Pumpen bei Erreichen des festgelegten Füllstandes automatisch ein- oder ausgeschaltet werden können.

Außerdem finden Sie Durchflussmessgeräte mit dynamischer Messblende von Senseca im Sortiment. Diese messen zuverlässig und genau den Durchfluss von Wasser, indem sich die Blende dynamisch mit steigendem Durchfluss öffnet. Dieses Blenden-Messprinzip mit hoher Dynamik ist patentiert und ermöglicht geringen Druckverlust. Die Bauform und -größe ist dabei abhängig vom Messbereich. Die kleineste Bauform misst den Durchfluss von 0,4-6 Liter/Minute, dazu sind weitere Größen bis 100 Liter/Minute im Online-Shop von Automation24 verfügbar.

Zudem können Sie Mess- und Regelungstechnik in Form von innovativen Handmessgeräten zum fairen Preis-Leistungs-Verhältnis erwerben.

Sie erhalten Temperaturmessgeräte, Druckmessgeräte, Wasseranalyse-Messgeräte und Luftfeuchtemessgeräte für verschiedene Messbereiche.

Die im Portfolio angebotenen mobilen Handmessgeräte von Senseca eignen sich insbesondere für Wartungs- und Instandhaltungsprozesse sowie zur Qualitätsprüfung.

Die Thermometer mit Draht- und Oberflächenfühler können hervorragend zur Prüfung von Prozesstemperaturen genutzt werden.

Thermometer mit Einstechfühler eignen sich hingegen besonders zur Messung der Temperatur von Nahrungsmitteln und tragen so zur Qualitätssicherung bei. Aus diesem Grund werden sie häufig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Da die Lebensmittelqualität auch im unmittelbaren Zusammenhang mit dem pH-Wert steht, erweisen sich ebenfalls die ph- bzw. ph-/Redox (ORP)-Meter als nützliche Helfer zur Beibehaltung der Qualität.

Ebenso wichtig zur Gewährleistung der Qualität ist die Einhaltung hygienischer Standards, weshalb die Überwachung von Reinigungsprozessen eine wichtige Rolle spielt. Das erhältliche Leitfähigkeitsmessgerät ist in diesem Zusammenhang eine unverzichtbare Lösung zur Konzentrations- und Rückstandserfassung von Reinigungsflüssigkeiten in CIP-Reinigungsprozessen.

Auch nach der Herstellung und Reinigung muss sichergestellt werden, dass die Produktqualität erhalten bleibt – insbesondere während der Lagerung und beim Transport. Dabei spielt eine ordnungsgemäße Verpackung eine entscheidende Rolle.

Mit Hilfe der Druckmessgeräte, die sich u. a. zur Vakuummessung eignen, kann z. B. der absolute Druck innerhalb von vakuumierten Verpackungen erfasst werden. Dadurch lässt sich feststellen, ob das Produkt ordnungsgemäß luftleer sowie luftdicht verschlossen wurde.

Die verfügbaren Hygro-/Thermometer eignen sich dagegen z. B. perfekt zur Messung der Raumtemperatur sowie der Feuchtigkeit von Produktions- und Lagerhallen oder auch Reinräumen.

Sie benötigen noch Zubehör für Handmessgeräte? Da müssen Sie nicht lange suchen. Automation24 bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an separat erhältlichen Draht-, Einstech-, Oberflächenfühlern und mehr.

Mit Senseca setzen Sie auf innovative Messtechnik in bewährter Qualität. Worauf warten Sie noch? Bestellen Sie jetzt die Produkte, die zu Ihren Anwendungen und Ihrem Bedarf passen. Alle ab Lager verfügbaren Artikel werden binnen 24 Stunden versendet.

Nehmen Sie bei Fragen gerne Kontakt zu unserem geschulten Expertenteam auf. Sie freuen sich darauf Sie zu beraten.


Diese Themen aus der Automation24-Wissensecke könnten Sie auch interessieren

Temperaturmesstechnik: Grundlagen

Temperaturmesstechnik: Grundlagen

Die Temperaturmesstechnik ist deshalb so wichtig, weil sie eine entscheidende Rolle für die Qualität der Endprodukte […]

Mehr erfahren

Condition monitoring

Condition monitoring

Stellen Sie sich vor, eine wichtige Maschine in Ihrem Produktionszyklus fällt plötzlich aus […]

Mehr erfahren