Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschallsensoren sind vielfältig – sei es zur klassischen Objekterkennung, präzisen Füllstandsmessung oder praktischen Abstandsmessung.
Hier erhalten Sie einen spannenden Einblick in verschiedene Anwendungen, die mit Ultraschallsensoren realisierbar sind. Lassen Sie sich von den Möglichkeiten inspirieren und entdecken Sie gleichzeitig ihre potenziellen Grenzen.
1. Wo werden Ultraschallsensoren eingesetzt?
1.2 Drei Einsatzmöglichkeiten für Ultraschallsensoren
2. Ultraschallsensoren zur Objekterfassung
2.1 Vorteile und Einschränkungen bei der Objekterfassung mit Ultraschallsensoren
2.2 Objektdetektion – Anwendungsbeispiel
3. Einsatz von Ultraschallsensoren für die Füllstandmessung
3.1 Möglichkeiten und Grenzen bei der Füllstandmessung mittels Ultraschallsensoren

Wenn Sie direkt zu allen erhältlichen Ultraschallsensoren wollen:
Ultraschallsensoren werden in manchen Fachkreisen auch gerne mal als "Schweizer Taschenmesser" unter den Positionssensoren bezeichnet. Dies verdanken sie ihrer Vielseitigkeit und ihren zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.
Im Gegensatz zu den optischen Sensoren haben Ultraschallsensoren die Fähigkeit, eine Vielzahl von Medien zu detektieren, darunter Flüssigkeiten, Schüttgüter, Feststoffe sowie farbige und sogar transparente Objekte wie Glas.
Außerdem zeichnen sie sich durch ihre Fähigkeit aus, sich annähernde und sich entfernende Objekte präzise zu erfassen. Im Vergleich zu Optosensoren sind Ultraschallsensoren zudem weniger empfindlich gegenüber Staub, Schmutz oder Nebel und eignen sich daher auch für anspruchsvollere Einsatzbereiche.
Ultraschallsensoren haben ihren Namen dem sogenannten Ultraschall-Prinzip zu verdanken, nach dem sie arbeiten. Sie senden Schallwellen aus und messen dann die reflektierten Wellen, indem sie die Laufzeit zwischen dem ausgesandten Ultraschallsignal und dem zurück empfangenen reflektierten Signal erfassen. Über die Laufzeitmessung können Erkenntnisse über die Objektposition, -entfernung und die Eigenschaften des umgebenden Mediums erlangt werden.
Im Wesentlichen lassen sich drei Anwendungsbereiche für Ultraschallsensoren voneinander unterscheiden.
Eine gängige Anwendung für Ultraschallsensoren ist die Objekterfassung in Echtzeit.
Die besten Voraussetzungen dazu bieten harte und glatte Objekte, die den Schall gut reflektieren. Dazu zählen Materialien wie Metall, Keramik oder Glas. Farbe und Transparenz des Messzieles haben keinen Einfluss auf die Erfassungsfähigkeit des Sensors. Dadurch lassen sich viele verschiedene Objekte detektieren.
Weiche Stoffe wie Filz und Schaumstoffe absorbieren den Schall und sind daher nicht geeignet. Besondere Vorsicht ist auch bei schallabsorbierenden Umgebungsbedingungen geboten, da sie veränderte Messergebnisse begünstigen.
Davon abgesehen gibt es kaum einen Sensor, der so flexibel, vielseitig und darüber kosteneffizient für die Objektdetektion eingesetzt werden kann wie ein Ultraschallsensor. Des Weiteren punkten Ultraschallsensoren durch eine einfache Installation, Wartung und Handhabung. Es muss lediglich auf eine senkrechte Anbringung zum Messobjekt geachtet werden.
| Vorteile: | Einschränkungen: | Beispiele für Alternativlösungen: |
|---|---|---|
|
|
|
Ultraschallsensoren zur Objektdetektion finden Sie hier:
Zu den Ultraschallsensoren für die Objekterfassung
Abb. 1: Ein Ultraschallsensor bei der Motoradfahrererkennung in einem Parkhaus
In einem Parkhaus sollen nicht nur Autos, sondern auch Motorräder vor einer Durchfahrtsschranke zuverlässig erkannt werden. In der Vergangenheit kam es schon zu unerwünschten Schrankenschließungen oder Fehlfunktionen, die zu Verzögerungen und Unannehmlichkeiten für die Besucher führten. Solche Vorfälle sollen ab sofort der Vergangenheit angehören.
Optische Sensoren wie Lichtschranken und Lasersensoren stoßen bei der Erfassung von Motorrädern an ihre Grenzen, da die geringere Oberfläche und die höhere Bodenfreiheit der Motorräder die Präzision der Detektion beeinträchtigen können.
Ultraschallsensoren schaffen hier Abhilfe, da sie Motorräder selbst in solchen Situationen mühelos erfassen. Im Zusammenspiel mit einem Zeitrelais kann zusätzlich ein genauer Zeitpunkt für das Herunterfahren der Schranke festgelegt werden, sobald das Fahrzeug nicht mehr von den Ultraschallwellen erfasst wird.
Ultraschallsensoren finden auch weitreichende Anwendung in der Füllstandmessung, da sie sich für eine genaue Erfassung der meisten Medien in Echtzeit eignen.
Hervorragende Bedingungen dafür bieten Behälter mit glatten Oberflächen, die Schall gut reflektieren, wie beispielsweise Metall- oder Glasbehälter. Einzig schaumige Materialien oder poröse Inhalte sowie schallabsorbierende Medien können die Messung beeinträchtigen.
Darüber hinaus ist es möglich, dass schallbeeinflussende Umgebungsbedingungen wie starke Temperaturschwankungen, Vibrationen oder Lärm die Leistung von Ultraschallsensoren beeinflussen. Ungeachtet dieser überschaubaren potenziellen Einschränkungen gelten Ultraschallsensoren als eine effektive Lösung für präzise Füllstandsmessungen in verschiedenen Industriebereichen.
Kaum ein anderer Sensor zeichnet sich durch eine so große Flexibilität und Variabilität bei der Füllstanderfassung aus wie ein Ultraschallsensor.
Dank ihrer berührungslosen Arbeitsweise kommen Ultraschallsensoren nicht mit dem Erfassungsziel in Kontakt, wodurch Verunreinigungen des Mediums effektiv verhindert werden. Das prädestiniert sie besonders für Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, da hier strenge Hygiene- sowie Qualitätsstandards eingehalten werden müssen.
Der fehlende Kontakt mit dem Medium trägt außerdem zur Verschleiß- und Wartungsfreiheit der Sensoren bei.
Weitere hervorzuhebende Eigenschaften sind ihre einfache Installierbarkeit, sofern eine senkrechte Ausrichtung zum Objekt berücksichtigt wird, sowie ihre nutzerfreundliche Bedienung.
| Vorteile: | Einschränkungen: | Beispiele für Alternativlösungen: |
|---|---|---|
|
|
|
Ultraschallsensoren zur Füllstandsmessung finden Sie hier:
Zu den Ultraschallsensoren zur Füllstandmessung
Abb. 2: Ein Ultraschallsensor misst den Füllstand ohne erforderliche Programmierkenntnisse
Sie wünschen sich eine einfache Füllstandermittlung und -überwachung Ihres Tanks, Brunnens oder Pools? Darüber hinaus soll bei Bedarf auch die Befüll- und Entleerungspumpe automatisch starten? Fehlende oder eingeschränkte Programmierkenntnisse sind jedoch der Grund, warum Sie dieses Vorhaben bislang noch nicht umgesetzt haben.
Wir können Sie beruhigen! Zur Verwirklichung Ihres Wunsches bedarf es keinerlei Programmierkenntnisse.
Sie können einfach einen Ultraschallsensor mit einer Multifunktionsanzeige kombinieren, die über einen Schaltausgang verfügt. Mithilfe des Sensors wird der Füllstand des Mediums erfasst und als Signal an die Anzeige gesendet. Diese widerrum interpretiert das Messsignal und zeigt Ihnen in Echtzeit den Pegelwert an.
Der Schaltausgang ist erforderlich, damit Sie Ihre gewünschte Pumpensteuerung anbinden können. Dieser eröffnet Ihnen gleichzeitig bei Bedarf die Möglichkeit viele weitere automatisierte Anwendungen umzusetzen, wie zum Beispiel das Steuern von Magnetventilen oder das Ein- und Ausschalten von Lichtern.
Die Anwendungsbereiche sind vielfältig.
Im Vergleich zu klassischen Lösungen wie Lasersensoren stellen Ultraschallsensoren eine kostengünstigere Alternative zur Abstandsmessung dar. Sie ermöglichen präzise Echtzeit-Entfernungsmessungen über verschiedene Distanzbereiche hinweg und eignen sich optimal zur Erfassung von Objekten mit glatten, schallreflektierenden Oberflächen wie Metall oder Glas sowie für gut reflektierende Flüssigkeiten wie Wasser und Öl.
Die Distanzmessung erfolgt berührungslos, wodurch Verschleißerscheinungen auf ein Minimum reduziert werden. Durch den fehlenden mechanischen Kontakt zum Erfassungobjekt, ist auch der Instandhaltungs- und Wartungsaufwand überschaubar. Dieser beschränkt sich auf routinemäßige Funktionsüberprüfungen sowie eine regelmäßige Sensorreinigung, damit Schmutz und Ablagerungen die Detektion nicht beeinflussen können.
An ihre Grenzen bei der Abstandsmessung stoßen Ultraschallsensoren lediglich, sobald schallbeeinflussende externe Einflüsse wie starker Regen, Wind, Temperaturschwankungen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit zum Tragen kommen. In diesen Fällen können Messdifferenzen auftreten.
Auch schallschluckende Objekte oder Medien wie Schaum oder Gegenstände mit poröser Oberfläche, können die Sensoren vor Herausforderungen stellen und Alternativwege erfordern.
Ein weiterer Vorteil von Ultraschallsensoren ist ihre einfache Installation, die lediglich eine senkrechte Ausrichtung und einen hindernisfreien Weg zum Erfassungsziel voraussetzt.
| Vorteile: | Einschränkungen: | Beispiele für Alternativlösungen: |
|---|---|---|
|
|
|
Ultraschallsensoren zur Abstandserkennung finden Sie hier:
Zu den Ultraschallsensoren zur Abstandsmessung
Abb. 3: Alternative zu einem Abstandssensor: Ultraschallsensor
Für LKW-Fahrer ist die Sicht nach hinten oft eine Herausforderung und insbesondere das Rückwärtsfahren kann sich als schwierig erweisen. So manches Mal ist es gerade beim Verladen schon zu Unfällen oder Schäden gekommen.
Das muss nicht die Regel bleiben. Bevor jedoch eine Vielzahl an LKWs mit kostspieligen Rückwärtsassistenten ausgestattet werden müssen, kann auch eine wirtschaftlichere Lösung Abhilfe schaffen.
Zur Verbesserung von Rückwärtsmanövern können Ultraschallsensoren als Rückfahrassistent eingesetzt werden. Diese werden entlang der Verladungsrampen installiert und messen präzise den Abstand zwischen LKW und Rampe. Anschließend leiten sie die Daten in Echtzeit weiter, beispielsweise an eine Signalsäule.
In Kombination mit einer Signalsäule kann dem Fahrer der Abstand visuell angezeigt werden. So signalisiert z. B. eine grüne Lampe, dass der Abstand in Ordnung ist, während eine rote Leuchte darauf hinweist, dass sich der LKW der Rampe zu stark annähert. Bei einer Signalsäule mit Akustikmelder können die unterschiedlichen Stadien auch zusätzlich akustisch begleitet werden.
Abb. 4 Beispiele für Ultraschallsensoren-Einsatzgebiete
Sie haben nun ein paar Beispiele dafür kennengelernt, wie sich Ultraschallsensoren verwenden lassen. Diese geben Ihnen jedoch nur einen kleinen Einblick auf das Potenzial, das in den Sensoren steckt. Die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten ist nahezu grenzenlos. Hier ein weiterer Vorgeschmack auf mögliche Aufgaben, die sich mit Ultraschallsensoren realisieren lassen:
Diese genannten Beispiele verdeutlichen die enorme Vielseitigkeit und das breite Einsatzspektrum von Ultraschallsensoren.
Von Anwesenheitskontrollen in verschiedensten Szenarien bis hin zur Qualitätsprüfung diverser Materialien – die Variabilität dieser Sensoren zeigt sich in einer breiten Palette an Anwendungen. Der Vielfältigkeit von Ultraschallsensoren sind kaum Grenzen gesetzt.
Ob für die Objekterkennung, die Füllstands- oder Abstandsmessung – Ultraschallsensoren sind regelrechte Allrounder, die sich für den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen eignen. Es müssen nicht immer teure Lösungen sein, überzeugen Sie sich von den flexiblen Möglichkeiten, die Ihnen die wirtschaftlichen Ultraschallsensoren bieten. Sie kennen nun die Grenzen dabei, aber auch die vielfältigen Potenziale, die es Ihnen ermöglichen, unkonventionelle Lösungen für Ihre Ansprüche umzusetzen, ohne dabei auf klassische und oftmals auch kostspieligere Produkte zurückgreifen zu müssen. Entdecken Sie die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschallsensoren für Ihre Projekte und revolutionieren Sie Ihre Messprozesse noch heute!